您好!
我有 一位客户正在将固件下载到 MSP430F2617中。 根据 TI 文档 SLAU319N、他们需要使用2个引脚:RST/NMI 和 TEST、以便能够进入 BSL (内部引导流加载程序)。 但 MSP430F2617中没有 TEST 引脚。 您能提供一些对此的见解吗?
此外、MSP430F2617芯片是否具有出厂编程的 BSL? 如果没有 TEST 引脚、它们可以使用哪些引脚?
谢谢、
Chuchen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有 一位客户正在将固件下载到 MSP430F2617中。 根据 TI 文档 SLAU319N、他们需要使用2个引脚:RST/NMI 和 TEST、以便能够进入 BSL (内部引导流加载程序)。 但 MSP430F2617中没有 TEST 引脚。 您能提供一些对此的见解吗?
此外、MSP430F2617芯片是否具有出厂编程的 BSL? 如果没有 TEST 引脚、它们可以使用哪些引脚?
谢谢、
Chuchen
您好 Chuchen、
希望你们做得好。 感谢您使用 E2E。
[引用用户="Chuchen Wang ]]我有 一位客户正在将固件下载到 MSP430F2617中。 根据 TI 文档 SLAU319N、他们需要使用2个引脚:RST/NMI 和 TEST、以便能够进入 BSL (内部引导流加载程序)。 但 MSP430F2617中没有 TEST 引脚。 您能否对此提供一些见解?[/引述]
在 SLAU319中、有两个部分涉及进入部分:第1.3.1节(具有共用 JTAG 引脚的 MSP430器件)、第1.3.2节(具有专用 JTAG 引脚的 MSP430器件)
MSP430F2617似乎有专用 JTAG 引脚、所以您的客户将使用!RST/NMI 和 TCK 引脚来执行 BSL 进入序列。
[引用用户="Chuchen Wang ]*此外 、MSP430F2617 芯片是否具有工厂编程的 BSL? 如果没有测试引脚、则可以使用哪些引脚?
根据 SLAU319中的表21、MSP430F2617似乎具有 BSL v2.13。
希望这对您有所帮助。
此致、
James
MSP 客户应用