This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:如何进入 BSL

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626749/msp430f2617-how-to-enter-bsl

器件型号:MSP430F2617

您好!

我有 一位客户正在将固件下载到 MSP430F2617中。  根据 TI 文档 SLAU319N、他们需要使用2个引脚:RST/NMI 和 TEST、以便能够进入 BSL (内部引导流加载程序)。 但 MSP430F2617中没有 TEST 引脚。  您能提供一些对此的见解吗?

 

此外、MSP430F2617芯片是否具有出厂编程的 BSL?  如果没有 TEST 引脚、它们可以使用哪些引脚?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chuchen、

    希望你们做得好。 感谢您使用 E2E。

    [引用用户="Chuchen Wang ]]我有 一位客户正在将固件下载到 MSP430F2617中。  根据 TI 文档 SLAU319N、他们需要使用2个引脚:RST/NMI 和 TEST、以便能够进入 BSL (内部引导流加载程序)。 但 MSP430F2617中没有 TEST 引脚。  您能否对此提供一些见解?[/引述]

    SLAU319中、有两个部分涉及进入部分:第1.3.1节(具有共用 JTAG 引脚的 MSP430器件)、第1.3.2节(具有专用 JTAG 引脚的 MSP430器件)

    MSP430F2617似乎有专用 JTAG 引脚、所以您的客户将使用!RST/NMI TCK 引脚来执行 BSL 进入序列。

    [引用用户="Chuchen Wang ]*此外 、MSP430F2617 芯片是否具有工厂编程的 BSL?  如果没有测试引脚、则可以使用哪些引脚?

    根据 SLAU319中的表21、MSP430F2617似乎具有 BSL v2.13。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的快速回复!

    此致、
    Chuchen