大家好、
我正在尝试获取一些信息、以解决与电气工程同行的讨论。
我们有一个通过其中一个 ADC14输入(在单端模式下运行)进行监控的电池电压。 但是、为了"通过测量来防止电池电量耗尽"、我们的 EE 采用了一种电路、无论何时我们不主动测量电池(即执行 ADC 转换)、基本上都会将电池与 ADC14断开。 此外、他还要求我在电池的 ADC 转换突发之间延迟(当前为1分钟)。 一分钟后、我将电池信号连接到 ADC14输入、然后进行突发测量并求平均值。 目前、我要采集500个样本、但这个数字可以轻松更改。
我的问题是 :ADC14输入实际需要多少输入电流? 我不相信额外的电路、也不相信在读取另一个突发读数之前等待1分钟的复杂程度实际上可以为我们节省任何电量、但这确实会降低我们"实时"查看"实际电池电压的能力。 我宁愿在每次平均样本突发后更新实际电池电压、但不能简单忽略他对电池消耗的担忧。
很抱歉、如果这一点很明显、但我无法从我的 MSP432数据表或《家庭参考指南》中找到所需的 ADC14输入电流。
我衷心感谢您提供的任何帮助、如果需要其他信息、请告知我。
提前感谢!
Scott