This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:ADC14在单端模式下需要输入电流?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626119/msp432p401r-input-current-required-for-adc14-in-single-ended-mode

器件型号:MSP432P401R

大家好、

我正在尝试获取一些信息、以解决与电气工程同行的讨论。

我们有一个通过其中一个 ADC14输入(在单端模式下运行)进行监控的电池电压。  但是、为了"通过测量来防止电池电量耗尽"、我们的 EE 采用了一种电路、无论何时我们不主动测量电池(即执行 ADC 转换)、基本上都会将电池与 ADC14断开。  此外、他还要求我在电池的 ADC 转换突发之间延迟(当前为1分钟)。  一分钟后、我将电池信号连接到 ADC14输入、然后进行突发测量并求平均值。  目前、我要采集500个样本、但这个数字可以轻松更改。

我的问题是 :ADC14输入实际需要多少输入电流?  我不相信额外的电路、也不相信在读取另一个突发读数之前等待1分钟的复杂程度实际上可以为我们节省任何电量、但这确实会降低我们"实时"查看"实际电池电压的能力。  我宁愿在每次平均样本突发后更新实际电池电压、但不能简单忽略他对电池消耗的担忧。

很抱歉、如果这一点很明显、但我无法从我的 MSP432数据表或《家庭参考指南》中找到所需的 ADC14输入电流。

我衷心感谢您提供的任何帮助、如果需要其他信息、请告知我。

提前感谢!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、
    ADC 输入消耗的电流是为 ADC 中的采样保持电容器充电所需的电流。 这通常为12pF (数据表中的表5-26)。 如果电池电压为3V、采样电容为12pF、则消耗大约36pC (不考虑其他寄生效应)。 您会发现电荷不会被丢弃,并且同一通道的后续测量不会‘消耗’那么多的电流–但您仍需要确保采样保持时间足以达到当前电压,而不是某些中间电压 (基于 RC)之间的差异。

    到目前为止、我找不到任何有关未对 IO 进行采样时 ADC 阻抗/泄漏的信息。 针对漏电的数字 IO 规格为20nA (最大值)、而比较器(模拟输入)的关断阻抗大约为50Mohms (比较器、表5-34)。 我将要求澄清、但我不希望该值与比较器有很大不同。 我将要求在数据表中对此进行更新。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris、

    我了解您是如何达到36pC 的、假设采样电容器充电至稳定状态、因为 Q = V * C。 但是、 这并不能很好地告诉我电流是多少、因为它将取决于电容器之前 ADC 输入的输入阻抗(或电阻)。

    此外、使用同一电容器来保持正在使用的每个通道的电压、因此、如果我们在多个 ADC14通道之间进行交换、则很难预测前一通道上已经有多少电荷。

    如果您可以找到有关 ADC14的输入电流或输入阻抗的更多信息、我将不胜感激。  我想我的 EE 对应器件的关键是输入阻抗、可能是等效电路、我们可以通过该电路计算输入电流。

    再次非常感谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    阻抗和等效电路分别可在数据表和 TRM 中找到。  在数据表中、您还可以在注释中找到一个示例、其中根据 Cpext 和 Cpint 的示例值计算样本保持时间。  我将继续向您提供有关关闭状态的更多信息。  此外、您始终可以选择将模拟输入重新转换为高阻抗数字输入、以确保获得数据表中提供的泄漏电流。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的出色详细答复。  我已经向 EE 对应方提供了此信息、希望这是足够的信息、使他能够估算驱动 ADC14输入所需的电流。  我强烈怀疑电池上的大部分潜在电流消耗将是 FET 控制的电阻分压器网络的结果、该分压器网络用于将电池电压降低到我们的外部电压基准允许的0.0至+3.0VDC 范围内。

    如果您获得更多详细信息、请将其传递给我们。  同时,请接受我对你在这一问题上给予的杰出支持的衷心感谢。  我希望它也能帮助他人!

    此致、

    Scott