This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401能否通过 UART 更新网络处理器 CC2640R2?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625858/msp432p401r-can-msp432p401-update-the-network-processor-cc2640r2-via-uart

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:CC2640

香榭丽舍

我向我们的一位客户提出这一要求。

客户使用 MSP432P401作为 CC2640R2 (网络处理器)上具有 BLE 插件的主机。

MSP432P401和 CC2640R2通过 UART 进行连接。

我们想知道、在 CC2640R2未连接到任何其他 BLE 客户端(如智能手机)的情况下、是否以及如何使用 MSP432P401通过 UART 更新 CC2640R2的固件 BLE 插件?

(请注意、MSP432P4具有另一个无线访问。)

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    是的、这是可能的、这是作为 SimpleLink 蓝牙插件中 OAD 示例的一部分实现的。

    dev.ti.com/.../

    将新映像下载到 MSP432闪存(无线)后、MSP432将决定对 SNP (CC2640)进行编程或使用其自定义引导加载程序(也作为 OAD 示例的一部分提供)自行更新。

    但从上面的问题来看、您似乎不会通过无线方式接收新图像、因此您只能通过一种方法来更新 CC2640 (无 BLE)。

    为此、我创建了一个项目、我将与您脱机联系、以查看该项目是否满足您的客户需求。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我明白了。

    感谢您的信息。

    韦恩