请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 主题中讨论的其他器件:CC2640
香榭丽舍
我向我们的一位客户提出这一要求。
客户使用 MSP432P401作为 CC2640R2 (网络处理器)上具有 BLE 插件的主机。
MSP432P401和 CC2640R2通过 UART 进行连接。
我们想知道、在 CC2640R2未连接到任何其他 BLE 客户端(如智能手机)的情况下、是否以及如何使用 MSP432P401通过 UART 更新 CC2640R2的固件 BLE 插件?
(请注意、MSP432P4具有另一个无线访问。)
韦恩