This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432F401R ADC 读取电压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625911/msp432f401r-adc-read-voltage

我使用 MSP432F401R 芯片实现 ADC 功能、我将读取电压、P5.7输出为0、通过 P5.5电压读取、输入电压为4.2V、在发现工作电压为1.0V 后、如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以共享电路板文件(MSP_EXP432P401R.c 和 Board.h)吗? 您还使用哪种示例代码作为参考??

    adcsinglechChanneladcbufcontinuous

    顺便说一下、4.2V 超出规格、请参阅下表。

     谢谢、

      David