This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:进入低功耗模式后、睡眠电流具有动态上升过程

Guru**** 2927710 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624915/msp430f449-sleep-current-has-a-dynamic-going-up-process-after-going-to-low-power-mode

器件型号:MSP430F449

您好!

我的客户设计 SCH、如上所示。  进入 LPM 模式后、休眠电流始终具有动态变化过程。

   1.1uA -> 20uA -> 1.4uA、然后稳定保持在1.4uA。

   当我们 执行以下任一 操作时、它没有电流上升过程。

A.更改 R28 = 0欧姆。

b.将 R03引脚连接到一个 GPIO、将 GPIO 设置为低电平状态。

您能否告诉我、为什么它在进入睡眠模式后具有一个电流上升过程? 谢谢  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deniel:

    明天早上我回到办公室后、我将检查您的问题并向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    客户是否设置了 R03EXT 寄存器位? 否则、V5不可用、R03应连接到 DVSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    LCD_A 有 R0xEXT 寄存器。

    MSP430F449不是 LCD_A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei.detim Zhao

    还有其他意见吗?