This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:为什么要将't 引脚31 (P8.1/UCB3CLK/TA2.0/C0.0)连接到评估板上的任何外部引脚?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625800/msp432p401r-why-isn-t-pin-31-p8-1-ucb3clk-ta2-0-c0-0-connected-to-any-external-pin-on-the-evaluation-board

器件型号:MSP432P401R

 MSP432P401R 评估板的引脚31 (P8.1)似乎未连接到任何外部引脚或其他组件。 我尝试将端口8用作并行端口、但无法找到所有引脚。 然后、我检查了电路板的 Rev 1.0 PCB 设计文件、发现该引脚实际上是悬空的。 为什么它未连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishnu,

    LaunchPad 上的器件采用100引脚封装、总共可使用84个 I/O。 使用 Booster Pack 接头和扩展接头后、某些引脚可能无法连接到任何接头。 某些引脚未连接而另一些引脚未连接的原因没有具体说明。 但是、您可以检查另一个端口、如 P9、该端口的所有8个引脚都连接到 J5接头。