This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-IR:有关红外 BoosterPack 的查询

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625097/boost-ir-query-about-infrared-boosterpack

器件型号:BOOST-IR

尊敬的所有 TI 工程师:

我对 MSP430和 IR Boostpack 这一捆绑包感兴趣

现在、我的问题是:我是否必须购买2个 IR boostpack 才能测试他们的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一项要求、但您可能会发现拥有两个器件非常方便、它们完全可以保证开箱即用、尤其是在您不熟悉这些类型的协议时。

    只需使用一个即可进行管理。 您可能有一个可以与之通信的旧红外电视遥控器、但这些设备通常没有使用其协议进行标记(而且有许多协议)、因此您需要花费很长时间猜测。 解码器是软件、因此您可以编写自己的代码、但这并不是真正的"开箱即用"。

    我记得、示例中有一个"协议学习"计划(我尚未尝试过)。 您可能可以从电视遥控器上教授增强协议,然后使用它与电视进行通信。

    在我的案例中(我只买了一个、一个脉冲购买)我读取了 TI 示例代码来推导协议、从我的 gizmo 盒中取出了一个 TSOP38 IR 解码器芯片、将其插入我手头的另一个电路板、并编写了一个小的解码器程序。 这是可以实现的、尽管这有点远。

    因此、如果它不会损坏您的预算、我建议使用两个。 他们似乎在销售(-30%?) 本周免费送货。 [优惠码 KILBY17。 不要告诉我告诉过你的任何人。]

    PS:我不在 TI 工作、但我认为他们生产了一些很好的玩具、呃、工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bruce:
    感谢您的详细解释。 我已将一个捆绑包放入购物车。 这周的价格非常便宜,只有16.55美元。