尊敬的所有 TI 工程师:
我对 MSP430和 IR Boostpack 这一捆绑包感兴趣。
现在、我的问题是:我是否必须购买2个 IR boostpack 才能测试他们的通信?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有 TI 工程师:
我对 MSP430和 IR Boostpack 这一捆绑包感兴趣。
现在、我的问题是:我是否必须购买2个 IR boostpack 才能测试他们的通信?
这不是一项要求、但您可能会发现拥有两个器件非常方便、它们完全可以保证开箱即用、尤其是在您不熟悉这些类型的协议时。
只需使用一个即可进行管理。 您可能有一个可以与之通信的旧红外电视遥控器、但这些设备通常没有使用其协议进行标记(而且有许多协议)、因此您需要花费很长时间猜测。 解码器是软件、因此您可以编写自己的代码、但这并不是真正的"开箱即用"。
我记得、示例中有一个"协议学习"计划(我尚未尝试过)。 您可能可以从电视遥控器上教授增强协议,然后使用它与电视进行通信。
在我的案例中(我只买了一个、一个脉冲购买)我读取了 TI 示例代码来推导协议、从我的 gizmo 盒中取出了一个 TSOP38 IR 解码器芯片、将其插入我手头的另一个电路板、并编写了一个小的解码器程序。 这是可以实现的、尽管这有点远。
因此、如果它不会损坏您的预算、我建议使用两个。 他们似乎在销售(-30%?) 本周免费送货。 [优惠码 KILBY17。 不要告诉我告诉过你的任何人。]
PS:我不在 TI 工作、但我认为他们生产了一些很好的玩具、呃、工具。