This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432-RTOS:电源管理器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624514/rtos-msp432-rtos-power-manager

器件型号:MSP432-RTOS
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RENERGYTRACE

工具/软件:TI-RTOS

嗨、大家好

我不熟悉 msp432和 TI-RTOS (但设计了具有 MSP430和非 RTOS 固件的工具)。

因此、我将使用此 MSP432P401R LaunchPad - Red 2.0并学习用于新 WiFi 应用的 TI-RTOS。 我似乎无法将器件置于低功耗/睡眠模式。

下面是我所做的工作:

在 CCS 7 -> Resource Explorer -> Software -> TI-RTOS for MSP430 - v:2.20.00.06 -> MSP432P401R LaunchPad - Red 2.0 -> Driver Examples -> Empty Examples -> Empty Project -> Import to CCS 中

所以我已经删除 了演示中的 BEBEBEBeatFxn()。

下面是我的电源设置:

CONST PowerMSP432_ConfigV1 PowerMSP432_CONFIG ={
policyInitFxn =&PowerMSP432_initPolicy、
policyFxn =&PowerMSP432_sleepPolicy、
//.policyFxn =&PowerMSP432_deSlepPolicy、
.initialPerfLevel = 1、
.enablePolicy = true、
.enablePerf = true、
.enableParking = true
}; 

从能量跟踪和仪表测量中、我得到大约1mA 的电流、这是太大的电流。

那么、我在这里缺少什么呢?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看此帖子。

    e2e.ti.com/.../2096864

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    我关注过该帖子中的 Wiki、似乎对我不起作用。 我尝试了一个新的典型项目和最小的项目从 Resource Explorer 中创建、这两种情况都很不幸。

    我可以从 GUI 配置界面看到、创建了一个新的 HWI。 我还使用简单的 LED 闪烁任务对其进行测试、每个节拍大约为250ms、因此我相信 WDT 会为 Clock_tick ()计时。 在 EnergyTrace 中、最小电流约为1.6mA。

    还有其他可以尝试的吗?

    PS:

    TI-RTOS 版本: 2.20.0.06

    XDtools 版本:3.32.0.06  

    CCS v7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试另一个示例吗?

    dev.ti.com/.../

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    结果是、这是 CCS7的调试会话导致电流消耗超出范围。 因为我在调试会话期间使用能量跟踪测量电流。 它可以在调试会话打开时保持无缝、消耗的电流约为~1.7mA。

    如果我使用仪表测量电流、但没有调试会话、则使用常规 DDM 测量的电流为~10uA、这更合理。