主题中讨论的其他器件:MSP432P401R、 ENERGYTRACE
工具/软件:TI-RTOS
嗨、大家好
我不熟悉 msp432和 TI-RTOS (但设计了具有 MSP430和非 RTOS 固件的工具)。
因此、我将使用此 MSP432P401R LaunchPad - Red 2.0并学习用于新 WiFi 应用的 TI-RTOS。 我似乎无法将器件置于低功耗/睡眠模式。
下面是我所做的工作:
在 CCS 7 -> Resource Explorer -> Software -> TI-RTOS for MSP430 - v:2.20.00.06 -> MSP432P401R LaunchPad - Red 2.0 -> Driver Examples -> Empty Examples -> Empty Project -> Import to CCS 中
所以我已经删除 了演示中的 BEBEBEBeatFxn()。
下面是我的电源设置:
CONST PowerMSP432_ConfigV1 PowerMSP432_CONFIG ={ policyInitFxn =&PowerMSP432_initPolicy、 policyFxn =&PowerMSP432_sleepPolicy、 //.policyFxn =&PowerMSP432_deSlepPolicy、 .initialPerfLevel = 1、 .enablePolicy = true、 .enablePerf = true、 .enableParking = true };
从能量跟踪和仪表测量中、我得到大约1mA 的电流、这是太大的电流。
那么、我在这里缺少什么呢?
谢谢