我知道可以完成它(即使文档说它不受支持)。 我过去已经配置过它几次了。 但我不经常使用 MSP430 MCU、每次我再次拿起它时、我都有一台新计算机、旧计算机已消失、因此我必须从头开始阅读文档和论坛、寻找秘密诀窍来完成这项工作。
因此、这里是:
我有一个 eZ430 (MSP430 F2013 USB 拇指驱动器器件)。
-我在 Windows 11上。
-使用 IAR Workbench 7.0 (7.10.4)
-以管理员身份运行 IAR
-我已经阅读了用户指南中有关打开示例项目和适当设置器件类型的步骤。
-我已经阅读了故障排除建议、并完成了将默认 TI COM 端口的 ID 更改为 COM 2的步骤。
-我已经按照指令在 IAR 中从头开始设置项目
-在模拟器模式下成功单步执行代码。 但无法使用 FET 调试器进行调试。 (同样、我将为该器件使用示例项目。)
结果:
-到目前为止、在 FET 模式下、最佳结果是 IAR 编译并链接 exe、但看起来不会下载。 不会发生任何情况。 无 LED 闪烁、无断点命中、无任何内容。
-下载/调试过程中有2个错误。 它们如下所示:
无效参数:(配置),MODE=0xe,Value=0
无效参数:(RegisterMessageCallback)
非常感谢您的任何帮助。 谢谢!