This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:重新学习如何在 Windows 10 - Windows 11上使用 IAR Workbench 调试 eZ430 F2013。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624517/msp430f2013-re-learning-how-to-debug-my-ez430-f2013-using-iar-workbench-on-windows-10---windows-11

器件型号:MSP430F2013


我知道可以完成它(即使文档说它不受支持)。 我过去已经配置过它几次了。 但我不经常使用 MSP430 MCU、每次我再次拿起它时、我都有一台新计算机、旧计算机已消失、因此我必须从头开始阅读文档和论坛、寻找秘密诀窍来完成这项工作。

因此、这里是:

我有一个 eZ430 (MSP430 F2013 USB 拇指驱动器器件)。

-我在 Windows 11上。

-使用 IAR Workbench 7.0 (7.10.4)

-以管理员身份运行 IAR

-我已经阅读了用户指南中有关打开示例项目和适当设置器件类型的步骤。

-我已经阅读了故障排除建议、并完成了将默认 TI COM 端口的 ID 更改为 COM 2的步骤。

-我已经按照指令在 IAR 中从头开始设置项目

-在模拟器模式下成功单步执行代码。 但无法使用 FET 调试器进行调试。 (同样、我将为该器件使用示例项目。)

结果:   

-到目前为止、在 FET 模式下、最佳结果是 IAR 编译并链接 exe、但看起来不会下载。 不会发生任何情况。 无 LED 闪烁、无断点命中、无任何内容。

-下载/调试过程中有2个错误。 它们如下所示:

无效参数:(配置),MODE=0xe,Value=0
无效参数:(RegisterMessageCallback)

非常感谢您的任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我指的是 Windows 10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    应该支持此功能、但可能是您没有解决 Windows 10问题的最新 MSP430驱动程序。 您可以通过下载 CCS 或 IAR 的最新版本来获取这些驱动程序。 或者、您也可以下载最新版本的 MSPFlasher、该版本还将安装驱动程序。 第三个选项也可用、您可以直接在 MSP 调试堆栈网页上下载驱动程序。 (http://www.ti.com/tool/MSPDS)