请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-K350QVG-S1 主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994、 MSP430F5529、 MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我想 将 BOOSTXL-K350QVG-S1 Booster Pack 与 MSP430FR5994 Launchpad 配合使用。 有人可以帮助我如何做到这一点吗? 我找到了 MSP432的示例、但我不理解如何根据我的需求编辑代码。 我曾尝试对其进行编辑、但对于 位于 LCD_COLOR_320x2408BPP_UNCOMP[]数组中的静态常量 uint8_t PIXEL _LCD_COLOR_320x2408BPP_UNCOMP[]数组、我得到了#96数组过大错误
我还尝试使用#pragma 数据段、但后来不了解如何使用它。
请提供任何帮助。
提前感谢您。
Viswanath