This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-K350QVG-S1:MSP430fr5994

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-K350QVG-S1, MSP430FR5994, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624589/ccs-boostxl-k350qvg-s1-msp430fr5994

器件型号:BOOSTXL-K350QVG-S1
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994MSP430F5529MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我想 将 BOOSTXL-K350QVG-S1 Booster Pack 与 MSP430FR5994 Launchpad 配合使用。 有人可以帮助我如何做到这一点吗? 我找到了 MSP432的示例、但我不理解如何根据我的需求编辑代码。 我曾尝试对其进行编辑、但对于 位于 LCD_COLOR_320x2408BPP_UNCOMP[]数组中的静态常量 uint8_t PIXEL _LCD_COLOR_320x2408BPP_UNCOMP[]数组、我得到了#96数组过大错误

我还尝试使用#pragma 数据段、但后来不了解如何使用它。

请提供任何帮助。

提前感谢您。

Viswanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Viswanath、

    我们有一个示例、其中 MSP430Ware 中的 MSP430F5529 Launchpad 具有相同的显示->库->图形库(GRLIB)。 我相信、即使是基于闪存的器件而不是 FRAM、您也可以在此处轻松移植。