Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 大家好、
我的公司使用 MSP430F5438A (revf)设计了燃气表。 我们以前已经装了数千米的这种船,直到现在一切都很好。
几天前,我们发现在200米的总面积中,有11米是“死”的。 这些日子的经历。 我们认为 TEST 引脚是根本原因。
在这一批中、TEST 引脚相当"敏感"、当我们触摸 TEST 引脚时、MSP430F5438A 极有可能"死区"或复位、当器件处于"死区"状态时、
BSL TXD 引脚(P1.1)为高电平。(在应用中、我们将该引脚置于低电平)、它使器件进入 BSL 模式。 但是! 如何才能如此轻松地进入 BSL?
TI 的文件告诉进入 BSL 需要严格的序列。
我们并行使用100nF -CAP、这个问题似乎可以解决。
为了确保双精度,我们要在将代码下载到 F5438A 后将 TEST 引脚短接至 GND,这是否允许?
此致、
Seafesse