This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:如何处理 MSP430F5438A 上的 TEST 引脚

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624158/msp430f5438a-how-to-deal-with-the-test-pin-on-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A

大家好、

我的公司使用 MSP430F5438A (revf)设计了燃气表。 我们以前已经装了数千米的这种船,直到现在一切都很好。

几天前,我们发现在200米的总面积中,有11米是“死”的。 这些日子的经历。 我们认为 TEST 引脚是根本原因。

在这一批中、TEST 引脚相当"敏感"、当我们触摸 TEST 引脚时、MSP430F5438A 极有可能"死区"或复位、当器件处于"死区"状态时、

BSL TXD 引脚(P1.1)为高电平。(在应用中、我们将该引脚置于低电平)、它使器件进入 BSL 模式。 但是! 如何才能如此轻松地进入 BSL?  

TI 的文件告诉进入 BSL 需要严格的序列。

 我们并行使用100nF -CAP、这个问题似乎可以解决。

为了确保双精度,我们要在将代码下载到 F5438A 后将 TEST 引脚短接至 GND,这是否允许?

此致、

Seafesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    slau319i 的图1-2中显示了 BSL 激活序列、但并非所有序列都如此复杂。 请特别注意前一文本中的"最小值"一词。 我记得、脉冲的顺序很重要、但它们的持续时间不是很严格(我认为我尝试了长达1秒)。

    如果 TEST 引脚在复位时弹跳、我不会惊讶地发现该序列可能会触发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SeaFesse、

    从用户指南的表1-3中、我们可以看到 TEST 引脚始终启用内部下拉电阻、因此建议将该引脚保持断开状态。 但是、如果您希望为引脚接地、则不会损坏器件。 您是否能够在示波器上捕获测试、RST 和 VCC 的行为? 您能否连接到正在运行的器件并确认已输入 BSL?

    此致、
    Ryan