请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5659 主题中讨论的其他器件: MSP430F5529
你(们)好!
我使用的 MSP430F5659具有专用的 XIN 和 XOUT 引脚。 我已经阅读了《系列用户指南》中的整个 UCS 一章、但还不能理解所有内容。
假设我们在代码中根本没有配置任何 UCS 寄存器、并且我们已为 MCU 加电:
- ACLK。 在启动时、它使用 XT1CLK 作为源、但由于 XT1尚不稳定、立即切换到 REFOCLK、而 SELA 仍然等于零(指向 XT1)。 当 XT1稳定时、它是否会自动切换回 XT1CLK? 如果没有、我们如何将其切换回 XT1?
- FLLREFCLK 是否也会发生同样的情况?
- 我计划使用 MSP430F5529 Launchpad 中使用的相同32768Hz 晶体。 LaunchPad 添加了外部12pF 电容器、但所有示例也都设置了 XCAP_3、根据数据表将 Ceff 设置为12pF。 两个外部12pF 导致 Ceff = 18pF 时为6pF + 12pF、远高于晶体所需的12.5。 我的计算出了什么问题?