This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:UCS 关于时钟的问题

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623581/msp430f5659-ucs-questions-regarding-clocking

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

你(们)好!

我使用的 MSP430F5659具有专用的 XIN 和 XOUT 引脚。 我已经阅读了《系列用户指南》中的整个 UCS 一章、但还不能理解所有内容。
假设我们在代码中根本没有配置任何 UCS 寄存器、并且我们已为 MCU 加电:

  1. ACLK。 在启动时、它使用 XT1CLK 作为源、但由于 XT1尚不稳定、立即切换到 REFOCLK、而 SELA 仍然等于零(指向 XT1)。 当 XT1稳定时、它是否会自动切换回 XT1CLK? 如果没有、我们如何将其切换回 XT1?
  2. FLLREFCLK 是否也会发生同样的情况?
  3. 我计划使用 MSP430F5529 Launchpad 中使用的相同32768Hz 晶体。 LaunchPad 添加了外部12pF 电容器、但所有示例也都设置了 XCAP_3、根据数据表将 Ceff 设置为12pF。 两个外部12pF 导致 Ceff = 18pF 时为6pF + 12pF、远高于晶体所需的12.5。 我的计算出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrei、

    首先、必须启用 XT1、此外、在稳定振荡器后、务必确保 XT1为 ACLK 源。 请参阅示例 msp430f6665x_lpm3_01.c、了解这通常是如何实现的。

    2、FLLREFCLK 也是如此、当 FLL 控制环路被禁用时、清零 UCSCTL3的 SELREF 位。 所有这些都在晶体振荡器稳定后发生。

    c1、c2 = 2*cl-2 *杂散、其中 CL 为12.5pF、杂散约为2pF。 因此、C1/C2应该大约为18pF 至21pF、这是通过外部和内部电容器组合实现的。 如果您不确信、则只能使用其中一个。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复! 希望您不介意我是否还想了解更多详细信息。

    1.是的,我看到了。 但是在这个代码中、唯一将 XT1CLK 设置为 ACLK 源的东西是线路:

    UCSCTL4 &=~(SELA0 + SELA1 + SELA2); //确保 XT1为 ACLK 源
    

    这清除了 SELA 位、但实际上它不做任何操作、因为 SELA 位默认为0。 我想知道清除这些位是否有用、或者只是为了"确保"? 什么实际上会强制 ACLK 从 REFO 过渡到 XT1CLK?

    3.我仍然无法理解如何将外部电容器与内部电容器结合在一起。 您能否将负载电容(Cload)的公式写为外部电容器(C1、C2)、杂散电容(CSTRAY)和 XCAP 位(Cmsp)选择的内部 MSP 电容的函数。 比如 Cload = f (C1、C2、杂散、Cmsp)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrei、

    1.代码放置在那里是为了确保 XT1是 ACLK 源、并将强制执行此操作、除非 XT1没有正确振荡、在这种情况下、ACLK 将切换到 REFO 作为备份。

    请查看 SLAA322的第2.1节: www.ti.com/.../slaa322d.pdf

    此致、
    Ryan