This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67491:尝试了解 SD_24数据转换器的时钟结构和转换器可以实现的直流规格

Guru**** 2587935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623414/msp430f67491-trying-to-understand-the-clocking-structure-for-the-sd_24-data-converter-and-dc-spec-the-converter-can-achieve

器件型号:MSP430F67491

您好、支持团队

我是 TI FAE (模拟)、正在进行需要智能 隔离式 ADC 的设计。 我需要同时读取4个通道、并需要精确的直流规格。 因此、我无法理解 FS 的时钟结构、其次、我尝试查看采样率为1KHz 的数据转换器可以获得哪种类型的性能、第三、我需要直流性能、Vos、漂移、INL、DNL、  

可以帮我解决这个问题吗?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    请查看用户指南的图29-2、只要 SD24M4位未置位、FM = FMC = fSD24。 SD24BCTL0中提供了进一步的分频设置、但器件启动时的默认 SD24频率将为1048576Hz。

    2.在默认 FM 下,您可以使用1024的 SD24OSRx 值,以在1024 Hz 的采样率下获得最大转换精度。 SD24OSRx 的交流性能值为256和512、这些值在数据表中记录为不同的 SD24GAIN 值。 您还可以在图19中看到 SINAD 与 OSR 的改进。

    3、大部分内容都可以在数据表中找到、但可能不是您期望的格式。

    此致、
    Ryan