请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F67491 您好、支持团队
我是 TI FAE (模拟)、正在进行需要智能 隔离式 ADC 的设计。 我需要同时读取4个通道、并需要精确的直流规格。 因此、我无法理解 FS 的时钟结构、其次、我尝试查看采样率为1KHz 的数据转换器可以获得哪种类型的性能、第三、我需要直流性能、Vos、漂移、INL、DNL、
可以帮我解决这个问题吗?
谢谢
Jeff Coletti