请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 大家好、
我只想用所需位置的 Sharp LCD 400x240 2.7英寸来显示字符。 有人可以帮帮我吗?
我正在研发用于 ARM 的 IAR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我只想用所需位置的 Sharp LCD 400x240 2.7英寸来显示字符。 有人可以帮帮我吗?
我正在研发用于 ARM 的 IAR
您好!
感谢您提供数据表。 查看后、该显示屏看起来与 Kentec 显示屏(BoosterPack)类似、因为它具有 SPI 接口并同时写入1行、因此可以重新使用 MSP432 SDK 中包含的图形库。
但需要迁移 LCD 驱动程序以支持 LS027B7DH01控制器、您可以在 此处找到 Kentec LCD 驱动程序作为参考:
同时、我在 GitHub 中找到了此驱动程序(LS027B7DH01)、因此使用此驱动程序作为参考可能更容易。
希望这对您有所帮助。
David