This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432和 Sharp LCD 400x240 2.7"

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/623123/msp432p401r-msp432-and-sharp-lcd-400x240-2-7

器件型号:MSP432P401R

大家好、

我只想用所需位置的 Sharp LCD 400x240 2.7英寸来显示字符。 有人可以帮帮我吗?

我正在研发用于 ARM 的 IAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以分享此显示数据表吗? 此外、不确定您是否知道、但我们提供了显示升压器反馈- www.ti.com/.../BOOSTXL-K350QVG-S1 、并且我们提供了支持该功能的软件。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表:

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供数据表。 查看后、该显示屏看起来与 Kentec 显示屏(BoosterPack)类似、因为它具有 SPI 接口并同时写入1行、因此可以重新使用 MSP432 SDK 中包含的图形库。

    需要迁移 LCD 驱动程序以支持 LS027B7DH01控制器、您可以在 此处找到 Kentec LCD 驱动程序作为参考

     同时、我在  GitHub 中找到了此驱动程序(LS027B7DH01)、因此使用此驱动程序作为参考可能更容易。

     希望这对您有所帮助。

       David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    我在这里的示例代码中尝试将96x96更改为400x240:

    它可以正常工作