This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:如何测量比 MSP430 ADC 更高的输入电阻

Guru**** 2757735 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622704/msp430fr6972-how-to-measure-higher-input-resistance-than-msp430-adc

器件型号:MSP430FR6972

您好、香榭丽舍

 

如果 MSP430 ADC 输入电阻高于 MSP430FR6972规范(标称值:0.5k Ω),您是否有办法进行连接?

 

 

 

此致、

Kz777

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用任何电路仿真器来确定采样电容器(《用户指南》图28-7中的 CI)在何时充满电。

    或使用缓冲放大器降低电源的阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、

    如 Clemens 所述、用户指南第34.2.6.3节和图34-7介绍了采样时序注意事项、数据表的表5-24显示了无源器件规格、因此您可以尝试模拟高输入电阻的结果。 类似的实现依赖于缓冲放大器电路、您能否指定手头的应用?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、Ryan、
    感谢您的回复。 无论如何、我们决定实施运算放大器以实现阻抗匹配。
    此致、
    Kz777