请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6972 您好、香榭丽舍
如果 MSP430 ADC 输入电阻高于 MSP430FR6972规范(标称值:0.5k Ω),您是否有办法进行连接?
此致、
Kz777
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
如果 MSP430 ADC 输入电阻高于 MSP430FR6972规范(标称值:0.5k Ω),您是否有办法进行连接?
此致、
Kz777