This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:如何实现 MCU 内部主时钟频率乘法器?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/622215/msp430f5172-how-to-achieve-mcu-internal-master-clock-frequency-multiplier

器件型号:MSP430F5172

尊敬的所有人:

MCU 的内部时钟只有1M、这有点慢。 我想实现内部主时钟频率乘法器。 我应该如何设置它?

此致、

黄信杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    默认情况下、MCLK 为1MHz。 您可以将内部 DCO 重新配置为不同的频率来为 MCLK 提供资源。 此外、您还可以使用外部晶体为 MCLK 提供资源。

    请阅读器件 用户指南中的统一时钟系统(UCS)第5章 、了解如何配置时钟系统。 您可以参考代码示例(此处)了解如何创建时钟设置代码。  使用 MSP430F51x2_UCS_0x 命名的所有代码都是时钟设置的示例。