请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5172 尊敬的所有人:
MCU 的内部时钟只有1M、这有点慢。 我想实现内部主时钟频率乘法器。 我应该如何设置它?
此致、
黄信杰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
MCU 的内部时钟只有1M、这有点慢。 我想实现内部主时钟频率乘法器。 我应该如何设置它?
此致、
黄信杰
尊敬的 Jeff:
默认情况下、MCLK 为1MHz。 您可以将内部 DCO 重新配置为不同的频率来为 MCLK 提供资源。 此外、您还可以使用外部晶体为 MCLK 提供资源。
请阅读器件 用户指南中的统一时钟系统(UCS)第5章 、了解如何配置时钟系统。 您可以参考代码示例(此处)了解如何创建时钟设置代码。 使用 MSP430F51x2_UCS_0x 命名的所有代码都是时钟设置的示例。