This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:需要 PCB 设计验证支持

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/755908/msp430fr2633-require-support-for-pcb-design-verification

器件型号:

大家好、我有用于 capcitvie 触摸的光绘文件、需要验证光绘文件。

我可以在哪里上载文件与您共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kaushik Lunagariya"]

    器件型号: MSP430FR2633

    大家好、我有用于 capcitvie 触摸的光绘文件、需要验证光绘文件。

    请为附件添加散热片

    [/引述]e2e.ti.com/.../Project-Outputs-for-7SW_5F00_Touch.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高斯希克

    很难为光绘文件提供注释。 我认为您应该在这里提供更多信息、例如您希望使用此设计做什么以及您的设计的关键规格。 最重要的是:原理图。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7keypad.pdfHelloGary、感谢您的回复。

    实际上、我正在开发一个具有7个尺寸为8mm (圆形铜)的键盘的触摸面板。

    本项目中我使用的是 MPS430FR2633、根据设计指南、我们提供了设计 PCB、并将 PCB 的光绘文件发送给您。

    我已经完成了2层 PCB 设计、并将采用1mm 厚的 FR4 PCB 进行制造。

    需要验证:

    1.放置用于自电容式触控的 MSP430FR2633、键盘和电阻器

    2. PCB 上的接地是否正确。

    3.键盘之间的间距适合无噪音触摸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高斯希克

    您的光绘文件中为什么有两种不同的 PCB?
    1.放置用于自电容式触控的 MSP430FR2633、键盘和电阻器
    该电阻器具有两个作用、一个是高频噪声滤波器、另一个是针对 ESD。 电阻器的值将影响噪声的截止频率。
    2. PCB 上的接地是否正确。
    接地将影响灵敏度。 灵敏度也会受到覆盖层的影响、您要使用什么材料? 厚度是多少? 我已经看到电路板底部没有接地、因此按钮可以在底部触发、您是否介意?
    3.键盘之间的间距适合无噪音触摸。
    对于间距,我们建议镀层厚度为0.5*。 但是、如果同时扫描按钮传感器、则间距无关紧要。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、格雷、
    有两个 PCB、因为一个 PCB 使用 MSP430FR2633制造、另一个使用 MSP430FR2522制造。

    对于电路板底部的接地、我们将进行检查并告知您。


    另一个问题是在调试期间、我在 CCS 的控制台中收到以下消息
    MSP430:停止目标 CPU 时出现问题:内部错误

    我该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高斯希克
    您何时会得到该错误?
    编译时是否出现错误?
    E2E 中有许多有关此主题的帖子、您是否搜索并查看过? 我在这里选择了其中的一些选项
    e2e.ti.com/.../292204
    e2e.ti.com/.../379892
    e2e.ti.com/.../238129
    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    编译期间没有错误。

    使用 CCS 刷写代码后、我将按照图中所示进行操作

     当分 步调试时,到达 MAP_CAPT_POWEROn ()时;CPU 进入运行模式并且不会在 CAPT_INIT()时停止;

    当我手动尝试暂停时、它显示  MSP430:停止目标 CPU 时遇到问题:内部错误。

    void CAPT_initUI (tCapTIvateApplication *应用程序)

    uint8_t ui8SensorID;

    //
    //为 CapTIvate 外设加电,并初始化标准操作
    //参数通过 CAPT_INIT()。
    //
    MAP_CAPT_POWEROn();
    CAPT_INIT();

    下面是该项目的原理图、使用设计中心生成代码。

    此外、让我知道原理图所需的任何更改  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高斯希克

    我已经尝试过 CATIVATE-BSWP 的代码示例(获取它),这里没有错误,我可以浏览 MAP_CAPT_POWEROn ();.so 你可以尝试演示代码吗?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    新年快乐!

    我已经尝试过演示代码,它在 MSP430FR2633中工作正常,但对于 MSP430FR2522IPW16,它不工作。

    请参阅您提供支持的此链接。
    e2e.ti.com/.../755908

    谢谢。
    此致、Kaushik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、高斯希克

    您的链接与此主题相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    很抱歉、请参阅以下链接
    e2e.ti.com/.../2767726
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否尝试由 CDC 生成的代码? 而不是自己修改它。
    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    另一个原因可能是 DVCC 上的电容器应使其更容易与 DVCC 引脚断开、或使用典型值10uF