主题中讨论的其他器件: MSP430G2332
工具/软件:Code Composer Studio
您好、先生/女士
我遇到了 MCU 无法编程的 DVT 构建问题。
器件类型:MSP430G2332QPW2REP
DVCC/DVSS 短型40 Ω|
以下是 TI 的器件分析服务报告
报告的故障模式:当为 PCBA 安装 SMT 时,插入刚刚看到红灯的编程板(MSP430FR2311 Launchpad),这意味着 DVCC 和 DVSS 短路。 |
TI 故障描述:引脚1 (DVCC)对引脚20 (DVSS)短路;引脚15 (P1.7/SDA/A7/TDO/TDI)对引脚20 (DVSS)异常
缺陷/损坏在哪里以及在哪里? 观察到塑化合物降解形式的电诱导物理损坏(EIPD)。
请帮助您检查发生了什么情况? LaunchPad 在3.3V 时是否稳定?