This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:MSP430G2332QPW2REP

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP430G2332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/755350/ccs-msp430fr2311-msp430g2332qpw2rep

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: MSP430G2332

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生/女士

我遇到了 MCU 无法编程的 DVT 构建问题。  

器件类型:MSP430G2332QPW2REP

DVCC/DVSS 短型40 Ω|

以下是 TI 的器件分析服务报告

报告的故障模式:当为 PCBA 安装 SMT 时,插入刚刚看到红灯的编程板(MSP430FR2311 Launchpad),这意味着 DVCC 和 DVSS 短路。 |

TI 故障描述:引脚1 (DVCC)对引脚20 (DVSS)短路;引脚15 (P1.7/SDA/A7/TDO/TDI)对引脚20 (DVSS)异常

缺陷/损坏在哪里以及在哪里? 观察到塑化合物降解形式的电诱导物理损坏(EIPD)。

请帮助您检查发生了什么情况? LaunchPad 在3.3V 时是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李您好、

    我对您的问题描述感到困惑。

    您提到了器件类型是 MSP430G2332QPW2REP、但为什么报告的故障模式显示的是 MSP430FR2311 Launchpad?

    顺便说一下、我不熟悉"MCU 的 DVT 构建"、我在 CCS_V8中搜索了分析仪表板(DVT)和 DVT 仪表板。
    您能否与我分享您的问题的详细进展、您使用的电路板、您在 CCS 中使用的工具以及问题的显示方式(屏幕截图显示了清楚地理解)。

    我将在您提供反馈后与我们的专家联系、以检查您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我的产品同时使用 MCU (MSP430G2332)和 MCU (MSP430FR2311)进行编程、即 launchpad MSP430FR2311。
    我只使用3.3V/GND/SBWTCK/SBWTDIO 进行 CCS 编程、然后使用3.3V/GND/SDA/SCLK 来读取数据、
    LaunchPad MSP430FR2311可以同时使用这两个功能。
    但我发现 MCU 损坏、SDA 引脚通过 TI (QC)验证的 X 射线断开。
    所以我想了解插入 FPC 时为什么会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李您好、

    您能否提供有关您的问题的详细信息、我在上次答复中询问了这些问题?

    "BTW、我不熟悉"DVT Build of MCU"、我刚刚在 CCS_V8中搜索了分析仪表板(DVT)和 DVT 仪表板。

    您能否与我分享您的问题的详细进展、您使用的电路板、您在 CCS 中使用的工具以及问题的显示方式(屏幕截图显示了清楚地理解)。"

    此外、我无法理解您在下面提到的消息。 什么是 TI (QC)验证的 X 射线? "插入 FPC"的含义是什么。 您似乎在谈论与"DVT Build of MCU"一起使用的进度。 但是、您能否在我上次的回复中详细说明您使用的工具?

    但我发现 MCU 损坏、SDA 引脚通过 TI (QC)验证的 X 射线断开。
    所以我想了解插入 FPC 时为什么会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wei.detim Zhao

    您可以给我提供电子邮件吗?  

    我将向您发送 TI (QC)验证报告。 并为您详细说明问题?

    此致、

    Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    我们建议在 E2E 主题上进行讨论、以便其他社区在遇到相同问题时可以获取信息。 您能否回复此主题的详细信息并通过单击"插入代码、附加文件等..."附加报告?

    如果不允许您在公共线程上共享一些机密信息、您还可以通过接受我的友谊请求在 E2E 论坛上向我发送私人消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题,我将通过单击“TI 认为已解决”来暂时关闭此主题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。