请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 主题中讨论的其他器件: Energia
您好!
我刚为一个类别项目购买了 MSP430G2553微控制器、但我无法尝试闪烁示例、因为即使我选择了合适的微控制器、它也无法检测到是否已连接、并且它识别出有端口、我可以选择其中一个(CAM4和 CAM5、 不确定是哪一个、但它不适用于其中的任何一个)。 此外、我还签入了 Windows 设备管理器、这些是与微控制器链接的端口、并为 Windows 64位安装了 Energia 驱动程序。
希望有人能帮我解决这个问题。
下面我附上一些屏幕截图。