This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/757968/msp430g2553-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: Energia

您好!  

我刚为一个类别项目购买了 MSP430G2553微控制器、但我无法尝试闪烁示例、因为即使我选择了合适的微控制器、它也无法检测到是否已连接、并且它识别出有端口、我可以选择其中一个(CAM4和 CAM5、 不确定是哪一个、但它不适用于其中的任何一个)。 此外、我还签入了 Windows 设备管理器、这些是与微控制器链接的端口、并为 Windows 64位安装了 Energia 驱动程序。

希望有人能帮我解决这个问题。  

下面我附上一些屏幕截图。

圣诞节快乐,顺便说一句!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有("旧") G2 Launchpad 还是("新") G2ET Launchpad? 根据您的帖子、我怀疑您有 G2ET。

    我不知道它们有多大不同(在 Energia 视图中)、但尝试选择 G2ET 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我碰巧有了 G2ET Launchpad、所以我就像您说的那样做了、问题得到了解决。  

    非常感谢 Bruce!