This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何根据 RTC 集将 MCU 置于睡眠模式?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/754246/msp432e401y-how-to-put-mcu-to-sleep-mode-based-on-rtc-set

器件型号:MSP432E401Y

我需要根据 RTC 集将 MCU 置于睡眠状态。

如何每一小时唤醒一次 MCU 并完成分配给它的操作或任务、然后再次返回睡眠模式。

是否有任何基于 RTC 的睡眠模式示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 请参阅simpleLink SDK 下的 Resource Explorer (http://dev.ti.com/tirex/#)。

    dev.ti.com/.../

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!

    运行程序后,为什么我不能对任何其它代码进行编程...

    当我尝试调试其他程序时、它会给我一个错误、如下所示...

    连接到目标时出错:
    (错误-1170 @ 0x0)
    无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包8.0.27.9)

    您能否解决问题或向我推荐解决方案...

    因为所有其他的发展都将滞后!!!

    谢谢你

    Bindu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供有关您使用的工具的更多信息?

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了恢复设备,您可能需要运行此处所述的脚本:

    www.ti.com/.../slaa777.pdf

    SLAA777的第16页。

    此致、
    Chris