请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 我需要根据 RTC 集将 MCU 置于睡眠状态。
如何每一小时唤醒一次 MCU 并完成分配给它的操作或任务、然后再次返回睡眠模式。
是否有任何基于 RTC 的睡眠模式示例代码。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要根据 RTC 集将 MCU 置于睡眠状态。
如何每一小时唤醒一次 MCU 并完成分配给它的操作或任务、然后再次返回睡眠模式。
是否有任何基于 RTC 的睡眠模式示例代码。
谢谢!!!
运行程序后,为什么我不能对任何其它代码进行编程...
当我尝试调试其他程序时、它会给我一个错误、如下所示...
连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包8.0.27.9)
您能否解决问题或向我推荐解决方案...
因为所有其他的发展都将滞后!!!
谢谢你
Bindu