This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:3.4MHz ADC 采样率下的 HSPLL 验证错误

Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/757060/evm430-fr6047-hspll-verification-error-at-3-4-mhz-adc-sampling-rate

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

您好!

为了获得最佳精度、在更改 ADC 采样时间时、我遇到了一个奇怪的问题。 每当我使用3.4MHz ADC 采样率时、当演示代码校准 HSPLL 时、我都会收到错误 USS_MESSAGE_CODE_HSPLL_VERIFICATE_PAGED_COUNT_ERROR。 原因可能是什么?

我尝试过3.6、4和8MHz、所有这些都没有问题。  

提前感谢!  

此致、
Thibult  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、

    您能否发送您的参数和高级参数选项卡的屏幕截图?  我能够设置为3.4MHz、过采样设置为20而不会出现错误。  我可以再次检查您的所有其他配置设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Eddie LaCost ]

    Thibult、

    您能否发送您的参数和高级参数选项卡的屏幕截图?  我能够设置为3.4MHz、过采样设置为20而不会出现错误。  我可以再次检查您的所有其他配置设置。

    [/报价]

    Eddie

    当然、以下是设置:

    但是、您必须通过按下 EVM430上的 MCU_RESET 按钮来重新启动 MSP430FR6047、因为该错误可能只会在启动时校准/验证。  

    您是否获得相同的结果?  

    更新了:我有版本 02_10_00_05。

    提前感谢!  

    此致、
    Thibult