请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047
您好!
为了获得最佳精度、在更改 ADC 采样时间时、我遇到了一个奇怪的问题。 每当我使用3.4MHz ADC 采样率时、当演示代码校准 HSPLL 时、我都会收到错误 USS_MESSAGE_CODE_HSPLL_VERIFICATE_PAGED_COUNT_ERROR。 原因可能是什么?
我尝试过3.6、4和8MHz、所有这些都没有问题。
提前感谢!
此致、
Thibult