对于我们的语音控制集线器这一新产品、我正在寻找具有 内置射频的 SoC 或具有 Cortex M4的芯片、例如 BLE、ZigBee、WiFi、Z-Wave。
您能否推荐符合上述要求的产品或参考设计或与其相近的产品?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于我们的语音控制集线器这一新产品、我正在寻找具有 内置射频的 SoC 或具有 Cortex M4的芯片、例如 BLE、ZigBee、WiFi、Z-Wave。
您能否推荐符合上述要求的产品或参考设计或与其相近的产品?
Kaviarasan、您好!
我建议您查看 用于 Cortex M4 CAN 完成所有芯片的 LAUNCHXL-CC1352。 此平台支持2.4G 和低于1G 运行。 这将 完美满足您的 BLE Zigbee 要求。 两者的优点在于、您可以在 同一个低功耗芯片上同时运行 BLE 和 SUB1等多标准解决方案! 这为您的产品提供了多种选择。
但是、如果您对低于1G 一点也不感兴趣、 则 LAUNCHXL-CC2652 几乎相同、但没有 低于1G 优化。
此外、如果您需要高于+5dBm 的发射功率。 LAUNCHXL-CC1352P 选项具有集成的+20dBm 放大器。 它同样能够支持低于1G 或2.4G。
希望这对您有所帮助! 查看 我们的 Resource Explorer 和示例项目、以及 适用于这些平台的 CC13X2和 CC26X2 SDK (新的组合 CC13X2_26X2 SDK 将于1月发布、附带代码)。 它们将帮助您快速开始并运行以评估选项!
最棒的
Kris
大家好、Kaviarasan、
查看 此处内置连接选项的适用于 Arm Cortex-M4 SoC的 SimpleLink 平台。
我们的产品型号包括低于1GHz、BLE、Zigbee、Thread、以太网、 Wi-Fi 和基于 Arm Cortex-M4的多频带。 您可以 在此处比较不同的产品。