This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 Cortex M4的芯片/SoC、具有内置 BLE、ZigBee、WiFi 和 Z-Wave

Guru**** 2558610 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/756529/cortex-m4-based-chip-soc-with-built-in-ble-zigbee-wifi-z-wave

对于我们的语音控制集线器这一新产品、我正在寻找具有 内置射频的 SoC 或具有 Cortex M4的芯片、例如 BLE、ZigBee、WiFi、Z-Wave。

您能否推荐符合上述要求的产品或参考设计或与其相近的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaviarasan、您好!

    我建议您查看 用于 Cortex M4 CAN 完成所有芯片的 LAUNCHXL-CC1352。 此平台支持2.4G 和低于1G 运行。 这将 完美满足您的 BLE Zigbee 要求。  两者的优点在于、您可以在  同一个低功耗芯片上同时运行 BLE 和 SUB1等多标准解决方案! 这为您的产品提供了多种选择。

    但是、如果您对低于1G 一点也不感兴趣、 则 LAUNCHXL-CC2652 几乎相同、但没有 低于1G 优化。

    此外、如果您需要高于+5dBm 的发射功率。 LAUNCHXL-CC1352P 选项具有集成的+20dBm 放大器。 它同样能够支持低于1G 或2.4G。  

    希望这对您有所帮助! 查看 我们的 Resource Explorer 和示例项目、以及 适用于这些平台的 CC13X2和 CC26X2 SDK (新的组合 CC13X2_26X2 SDK 将于1月发布、附带代码)。 它们将帮助您快速开始并运行以评估选项!

    最棒的

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kaviarasan、

    查看 此处内置连接选项的适用于 Arm Cortex-M4 SoC的 SimpleLink 平台。

    我们的产品型号包括低于1GHz、BLE、Zigbee、Thread、以太网、 Wi-Fi 和基于 Arm Cortex-M4的多频带。  您可以 在此处比较不同的产品