This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:如何使用 CCS 从 MSP-FET430UIF 引脚1设置 VCC 输出。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/756312/ccs-msp430g2553-how-to-set-vcc-output-from-msp-fet430uif-pin1-with-ccs

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   FET-Pro430 GUI 上有加电/断电按钮、但我在"CCS Target Configuration"面板上找不到该选项。

如果我想通过 MSP-FET430UIF 为电路板供电、可以在什么位置进行设置。

谢谢。  

   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    在 CCS 中、没有启用/禁用从 MSP-FET 到电路板的电源的选项。 默认情况下、应提供电源。 但是、您可以通过单击顶部的"Project"下拉菜单来调整目标电压。 浏览 Project > Properties > Debug > MSP43x Options。