This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:eCOMP 分辨率

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/756093/msp430fr2311-ecomp-resolution

器件型号:MSP430FR2311

您好!

eCOMP 的分辨率是多少? 我的客户想要比较两个相差100mV 的外部输入信号。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    可以使用100mV 的差值。

    您可以像这样简单地计算 eCOMP 的分辨率:resolution=Voffset +Vhys ; Voffset 表示 输入失调电压、 Vhys 直流输入迟滞

    您可以参考 msp430fr2311的数据表

    因此、最小值可能为30mV、但 如果没有磁滞、稳健性会更差。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    UG 中对此操作模式进行了 如下描述

    前面提到的速度表示响应速度、可以描述为 tpd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常有帮助的回复。 谢谢。