This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:能量计评估模块(EVM)-可连接最大负载(以安培为单位)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/755423/msp430f6736a-energy-meter-evaluation-module-evm---possible-to-connect-maximum-load-in-amps

器件型号:MSP430F6736A

主席先生,我们正进行电子式电表项目。  MSP430F6736A、该 TI IC 适用于我的应用。  

提到您的数据表、当使用 CT 或分流器时、请确保 CUR2+和 CUR2-上的电压不超过920mV

我的怀疑是、

是否可以为 我的机器(5A)连接 EVM 器件以进行测试、还知道最大安培(负载)额定值?

2.如果可能、在 EVM 中连接我自己的电流传感器(100安培)? 可能的方法、如何连接?

请尽快发送...

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sivanathi!

    感谢您的详细博文。

    [引述 USER="Sivanathi]先生,我们正在从事电子式电表项目。  MSP430F6736A、该 TI IC 适用于我的应用。  [/报价]

    很高兴听到这个消息。 它是适用于这些类型项目的出色器件。

    [引用 user="Sivanathi"]您的数据表中提到了使用 CT 或分流器时,请确保 CUR2+和 CUR2-两端的电压不超过920mV[/引用]

    你完全是对的。 基本上、这个最大+/-920mV 差分输入电压可确保您的输入信号不会超过最大满量程范围(FSR)。 否则、指定的 ADC 性能可能无法实现、如果过高、器件可能会损坏。

    由于您使用的是 CT、因此从30A 的最大电流变为120A 将导致负载电阻器上产生的电压的4倍。 因此、您需要确保负载电阻器上的最大电压不超过 SD ADC 通道的满量程范围(FSR)。 您将需要使用可能的最低增益(理想情况下增益= 1)并相应地调整负载电阻器的大小。

    [引述 USER="Sivanathi]1.if possible to connect EVM device for my Machine (5A) for testing purpose and also know the maximum Amps (load) rating?

    是的、此 EVM 支持高达100A RMS 电流、因此您的测试将支持5A 电流。

    [报价 USER="Sivanathi]2..如果可能的话、在 EVM 中连接我自己的电流传感器(100安培)? 可能的方法、如何连接?[/quot]

    当然可以。 如果您知道负载电阻器、CT 的匝数比和最大预期 RMS 电流、则可以在 电能测量设计中心(EMDC) GUI 的 CT 传感器参数中输入这些参数、 它将自动计算与 MSP430F6736A 最大输入峰值电压(FSR)相比较的峰值传感器输出电压。 对于 CT、您可能知道匝数比和最大 RMS 电流。 因此、您可以在 EMDC 中使用此功能来输入各种负载电阻器值、以确定您应该在设计中使用的值!

    如果您以前没有听说过 EMDC,请查看我们最近推出的一篇名为 “利用适用于 MSP430TmMCU的全新电能测量设计中心和软件库加快计量设计”的博客。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于即将到来的美国假期、我将从现在开始到1月2日结束办公。 遗憾的是、回复会延迟、因此我们感谢您的耐心。

    此致、

    James