Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A
主席先生,我们正进行电子式电表项目。 MSP430F6736A、该 TI IC 适用于我的应用。
提到您的数据表、当使用 CT 或分流器时、请确保 CUR2+和 CUR2-上的电压不超过920mV
我的怀疑是、
是否可以为 我的机器(5A)连接 EVM 器件以进行测试、还知道最大安培(负载)额定值?
2.如果可能、在 EVM 中连接我自己的电流传感器(100安培)? 可能的方法、如何连接?
请尽快发送...