请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430I2040 您好!
MSP430i2040具有多个支持差分输入的片上 ADC。
是否可以将模拟信号连接到2个 ADC 以获得双采样率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
MSP430i2040具有多个支持差分输入的片上 ADC。
是否可以将模拟信号连接到2个 ADC 以获得双采样率?
您好、Kien、
我认为您是指交错式 ADC 采样。 假设您使用预加载将一个通道延迟一半 OSR、那么 i20xx 器件上应该可以实现这一点。 这样、您就可以在另一个通道的采样之间进行采样。 我搜索了我们的配套资料、我们实际上没有太多有关如何执行此操作的信息、但我确实找到了以下应用手册。
另一个挑战可能是如何处理该数据。 您将拥有两个样本数组、现在必须进行合并或交错。 我对如何执行此操作没有任何建议、但您可以在网上找到有关如何执行此操作的更多信息。
此致、
James