This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:可以绑定2个 ADC 输入吗?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752557/msp430i2040-is-possible-to-tie-up-2-adcs-inputs

器件型号:MSP430I2040

您好!

MSP430i2040具有多个支持差分输入的片上 ADC。

是否可以将模拟信号连接到2个 ADC 以获得双采样率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    我认为您是指交错式 ADC 采样。 假设您使用预加载将一个通道延迟一半 OSR、那么 i20xx 器件上应该可以实现这一点。 这样、您就可以在另一个通道的采样之间进行采样。 我搜索了我们的配套资料、我们实际上没有太多有关如何执行此操作的信息、但我确实找到了以下应用手册。

    交错 ADC 以实现更高的采样率

    另一个挑战可能是如何处理该数据。 您将拥有两个样本数组、现在必须进行合并或交错。 我对如何执行此操作没有任何建议、但您可以在网上找到有关如何执行此操作的更多信息。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    感谢你的帮助。
    不过、该应用手册很有用。