This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:MSP430i2040 SD24的外部源电阻值

Guru**** 2782465 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47187, MSP430I2040, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/753113/msp430i2040-external-source-resistance-value-of-sd24-of-msp430i2040

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:MSP430F47187MSP430I2041

您好!

我对标题主题有疑问。

对于 MSP430F47187、稳定时间 tSettling 由等参数指定  
外部输入电阻器 RS、采样电容器 CS 等、如的第320页所示
MSP430x4xx 系列用户指南(slau056l)。 (仅当内置缓冲器关闭时)

对于 MSP430I2040、MSP430i2xx 系列用户指南(slau335)没有上述内容  
无法获取外部输入电阻 Rs 的说明和上限值。

您能否教授"可计算 Rs 的上限"或"可计算的技术材料"?
※MSP430I2040没有内置缓冲器、因此我们需要进行计算。

 

此致、

da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    感谢您的详细博文。

    [引用 user="da"]

    对于 MSP430F47187、稳定时间 tSettling 由等参数指定  
    外部输入电阻器 RS、采样电容器 CS 等、如的第320页所示
    MSP430x4xx 系列用户指南(slau056l)。 (仅当内置缓冲器关闭时)

    对于 MSP430I2040、MSP430i2xx 系列用户指南(slau335)没有上述内容  
    无法获取外部输入电阻 Rs 的说明和上限值。

    您能否教授"可计算 Rs 的上限"或"可计算的技术材料"?
    MSP430I2040 没有内置缓冲器、因此我们需要进行计算。

    [/报价]

    MSP430F47187使用了开关电容器输入级、这表明该模块是离散时间 Σ-Δ ADC。 但是、MSP430i2041是一款连续时间 Σ-Δ ADC (如 此处所述)、它不会向输入驱动器提供开关负载。 这会放宽驱动器的带宽规格、也是 i2041不包含 F47187说明或不需要 F47187说明的原因。 您可以阅读以下文章、详细了解这些类型的 ADC。

    连续时间和离散时间 Δ-Σ ADC 之间有何区别?

    连续时间 Σ-Δ ADC

    此致、

    James