问题1.
模拟输入端口泄漏电流的幅度
在流动的方向上存在泄漏电流(大约1uA)
从差分输入端口(VREF?) 将 MSP430I2040TPWR 的说明更改为
AVSS 和偏移电压 V1 (100mV)和 V2 (约150mV)
在端口和 AVSS 之间生成。
由于该失调电压取决于输入电阻的值、
对于下面所示的电路、这是一个问题
如果从输入端口看到的阻抗发生变化、则会导致这种情况
较大误差。
您能告诉我输入端口泄漏电流的原因吗?
此外、您是否认为您可以教授泄漏电流值和
在检查电路精度方面、其变化程度如何?
SD24设置
SD24INCTL0=0x08
SD24INCTL1=0x08
SD24INCTL2=0x08
SD24INCTL3=0x08
SD24PRE0=0x00
SD24PRE1=0x00
SD24PRE2=0x00
SD24PRE3=0x00
SD24TRIM=0x0C
SD24CTL=0x0004
SD24CCTL0=0x0137
SD24CCTL1=0x0137
SD24CCTL2=0x0137
SD24CCTL3=0x013E
问题2.
Σ-Δ ADC 电路配置差异的更多信息
由微型计算机提供
在 MSP430I2040TPWR 中、观察到与上述 Q1类似的泄漏电流、
但在 MSP430F47187IPZ 中、很难观察到泄漏电流
偏移电压低于1mV。
因此、在 MSP430F47187IPZ 中、没有问题
Q1的电路配置。
我是否可以认为两个 ADC 部分的电路配置不同?
您是否能够获得显示 ADC 电路差异的方框图
配置?
此致、
da