This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:关于 i2040的 SD24输入

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/752142/msp430i2040-about-sd24-input-of-i2040

器件型号:MSP430I2040


问题1.
模拟输入端口泄漏电流的幅度
在流动的方向上存在泄漏电流(大约1uA)
从差分输入端口(VREF?) 将 MSP430I2040TPWR 的说明更改为
AVSS 和偏移电压 V1 (100mV)和 V2 (约150mV)
在端口和 AVSS 之间生成。

由于该失调电压取决于输入电阻的值、
对于下面所示的电路、这是一个问题
如果从输入端口看到的阻抗发生变化、则会导致这种情况
较大误差。


您能告诉我输入端口泄漏电流的原因吗?
此外、您是否认为您可以教授泄漏电流值和
在检查电路精度方面、其变化程度如何?

SD24设置

SD24INCTL0=0x08
SD24INCTL1=0x08
SD24INCTL2=0x08
SD24INCTL3=0x08
SD24PRE0=0x00
SD24PRE1=0x00
SD24PRE2=0x00
SD24PRE3=0x00
SD24TRIM=0x0C
SD24CTL=0x0004
SD24CCTL0=0x0137
SD24CCTL1=0x0137
SD24CCTL2=0x0137
SD24CCTL3=0x013E

问题2.
Σ-Δ ADC 电路配置差异的更多信息
由微型计算机提供
在 MSP430I2040TPWR 中、观察到与上述 Q1类似的泄漏电流、
但在 MSP430F47187IPZ 中、很难观察到泄漏电流
偏移电压低于1mV。
因此、在 MSP430F47187IPZ 中、没有问题
Q1的电路配置。
我是否可以认为两个 ADC 部分的电路配置不同?
您是否能够获得显示 ADC 电路差异的方框图
配置?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="da"]

    问题1.
    模拟输入端口泄漏电流的幅度
    在流动的方向上存在泄漏电流(大约1uA)
    从差分输入端口(VREF?) 将 MSP430I2040TPWR 的说明更改为
    AVSS 和偏移电压 V1 (100mV)和 V2 (约150mV)
    在端口和 AVSS 之间生成。

    由于该失调电压取决于输入电阻的值、
    对于下面所示的电路、这是一个问题
    如果从输入端口看到的阻抗发生变化、则会导致这种情况
    较大误差。

    [/报价]

    输入阻抗不应改变。 否则、正如您指出的、偏移将发生变化并影响结果。

    [引用 user="da"]Q2。
    Σ-Δ ADC 电路配置差异的更多信息
    由微型计算机提供
    在 MSP430I2040TPWR 中、观察到与上述 Q1类似的泄漏电流、
    但在 MSP430F47187IPZ 中、很难观察到泄漏电流
    偏移电压低于1mV。
    因此、在 MSP430F47187IPZ 中、没有问题
    Q1的电路配置。
    我是否可以认为两个 ADC 部分的电路配置不同?
    您是否能够获得显示 ADC 电路差异的方框图
    配置(如果可能)?

    很可能、这些 SD ADC 模块的实现方式略有不同、我认为将差分输入视为理想运算放大器的输入不会有所帮助。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    如果您知道、请告诉我。
    偏置电流是多少?


    此致、
    da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定偏置电流是什么意思。

    此致、

    James