This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6820:BOR 检测功能特性和配置

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181133/msp430fr6820-bor-detect-function-characteristics-and-configuration

器件型号:MSP430FR6820

MSP430朋友和家人、

我们的客户询问以下 FR6820 BOR 检测功能:

从 TI 数据表中可以看出、如果 RST 引脚电压低于1.66V 且持续时间长于2usec、我们认为它会触发 BOR、对吧?

->这种情况似乎是这样的。

如果我们在 RST 引脚上捕获以下脉冲信号、但 VDD 通常为3.3V、那么固件是否可以添加去抖时间来滤除该短脉冲以避免 MCU 复位?

-->某些 FW 控制确实受支持,但对于这种级别的脉冲/噪音降低,可能不支持

或者、BOR 硬件是否复位、只要发生 BOR、它就会在固件无法控制 MCU 时立即复位 MCU?

-->同样,虽然确实支持某些 FW 控制,但可能不支持此级别  

 此外、从 TI 数据表中、MCU 集成了内部数字滤波器以抑制短脉冲-那么固件是否配置此滤波器参数、例如脉冲持续时间?  还是它只是默认配置、不可配置? 如果是默认设置,则默认设置是什么?

-->需要 MSP 小组进一步评论,因为 DS 没有明确说明这一点  

 感谢您提供的任何信息!

此致、

Chris (客户)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    [引用 TI 数据表中的 userid="100134" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181133/msp430fr6820-bor-detect-function-characteristics-and-configuration "]、如果 RST 引脚电压低于1.66V 且持续时间超过2usec、我们认为它会触发 BOR、对吗?

    我认为1.66V 不是 RST 引脚的解释、它描述的是 VCC 的最小电压、而不是 RST。 RST 的低电平信号应以下面的数字输入电压为基准、 最好将电压设置为低于0.75V。

    [引用 userid="100134" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181133/msp430fr6820-bor-detect-function-characteristics-and-configuration "]如果我们在 RST 引脚上捕获了以下脉冲信号,但 VDD 通常为3.3V,固件是否可以添加去抖时间来过滤这个短脉冲以避免 MCU 复位?

    我认为它支持 RST 引脚中的去抖时间、只要它覆盖了 VIT 电压范围、我建议您可以将1.35V 作为相关裕度的低输入。

    [引用 userid="100134" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181133/msp430fr6820-bor-detect-function-characteristics-and-configuration "]或仅是 BOR 硬件复位、只要 BOR 发生、

    它描述了 RST 上外部复位脉冲持续时间的最小时间为2us。 因此、它不应 立即复位、您是否 确认了它的情况?

    [引用 userid="100134" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1181133/msp430fr6820-bor-detect-function-characteristics-and-configuration ]固件是否配置此筛选器参数(如脉冲持续时间)?  还是它只是默认配置、不可配置? 如果是默认设置,则默认设置是什么?

    这是一种默认配置、它描述了"最小复位脉冲持续时间在器件数据表中指定"、如 DS 所示、为2us。

    我希望这可以解决这个问题,如果有任何反馈,请给我回复。

    此致

    SAL